Micromotion GmbH

Angetrieben von der Halbleitertechnik schreitet auch im Maschinenbau die Miniaturisierung von Bauteilen voran. Neben der Mikroelektronik haben sich in den vergangenen Jahren weitere Mikrotechniken entwickelt, die als Mikrosystemtechniken bezeichnet werden. Um neue Anwendungen zu erschließen, ist die Einsparung von Energie, Material und Raumbedarf treibendes Element dieser Entwicklung.

Grundlage dafür ist eine neue Generation von miniaturisierten Maschinenelementen. Inzwischen gibt es nicht nur industrietaugliche Mikrogetriebe und Mikromotoren, sondern auch Mikrogeber und Mikroführungen – praktisch alles, was der Maschinenkonstrukteur benötigt, um einzelne Maschinenachsen oder sogar eine gesamte Maschine in Miniaturformat zu realisieren.

Spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Mikroantriebssystemen für den industriellen Einsatz stellt die Micromotion GmbH das weltweit kleinste spielfreie Mikropräzisionsgetriebe her. Das Micro Harmonic Drive® Getriebe dient als Basis für diverse Produktvarianten in den unterschiedlichsten Ausführungen, wodurch für praktisch jede Anwendung der optimale Mikroantrieb verfügbar wird.

Das Funktionsprinzip des Micro Harmonic Drive® Getriebes ähnelt dem des „konventionellen“ Harmonic Drive® Getriebes, jedoch mit dem Unterschied, dass der Wave Generator als Planetengetriebe ausgeführt wird. Das ermöglicht hohe Untersetzungsverhältnisse von 160:1 bis 1000:1. Die Produktion der extrem miniaturisierten Zahnräder erfolgt durch fotolithografische Herstellungsmethoden, dem so genannten LIG-Prozess. Micromotion ist derzeit weltweit die einzige Gesellschaft, welche dieses Verfahren industriell anwendet.

Mit dem Micro Harmonic Drive® Getriebe werden vielfältige Anwendungsbereiche, wie beispielsweise die Halbleiterfertigung, Mikromontage, optische Kommunikation, Messtechnik, Mikrorobotik, Lasertechnik, Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik und Uhrenindustrie, bedient.

Micromotion GmbH
An der Fahrt 13
55124 Mainz


Telefon

+49 6131 66927-0


Fax

+49 6131 66927-20


E-Mail

info@micromotion-gmbh.de

 

 

 

 

Zur Website