Qualitätsziele

Die kontinuierliche Gewährleistung einer herausragenden Produktqualität in Verbindung mit einer individuellen, genau auf die Anforderungen des Kunden zugeschnittenen Beratung – das ist das Verständnis von Qualität bei der Harmonic Drive AG.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Harmonic Drive AG schon frühzeitig ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Planung, Steuerung und Überwachung der einzelnen Tätigkeiten werden festgeschrieben, regelmäßig auf Wirksamkeit überprüft und auf Möglichkeiten zur ständigen Verbesserung hin untersucht.

Das beinhaltet auch die jährliche Festlegung von allgemeinen sowie prozessorientierten Zielen und die Definition von klaren Verantwortlichkeiten für die Zielerreichung.

In der Fertigung erfolgt die Sicherstellung einer hohen Qualität durch die kontinuierliche Überwachung der Produktionsbedingungen unter Einbeziehung aller qualitätsbeeinflussenden Faktoren.

Mit Erfüllung der DIN EN 9100 werden sowohl industrielle Anforderungen als auch die darüber hinausgehenden Ansprüche aus der Luft- und Raumfahrt und den Sonderumgebungen erfüllt. Weitere Anforderungen an das Umweltmanagement und Arbeitssicherheit werden in  jährlich stattfindenden Zertifizierungen nach DIN EN ISO 14001 und 18001 überprüft und eingehalten.

Nachhaltigkeit

Die Grundlage für die Umsetzung unserer Strategien ist eine glaubwürdige, auf Mensch und Markt abgestimmte, gelebte Unternehmenskultur. Diese baut auf die langjährige Tradition des Unternehmens mit gewachsenen, stabilen Strukturen auf. Das garantiert Kunden und Mitarbeitern einen zuverlässigen und verbindlichen Partner und schafft Planungssicherheit – für nachhaltige Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen.

Nur wer ökonomisch wirtschaftet, kann auch ökologisch und sozial verantwortlich agieren. Deshalb ist das unternehmerische Handeln der Harmonic Drive AG nicht nur kurzfristig ergebnisgetrieben, sondern orientiert sich an einem profitablen, gesunden Wachstum.

Langlebige und energieeffiziente Produkte unter Einsatz von hochwertigen Materialien und Fertigungsverfahren zu entwickeln, ist eine wichtige Komponente, die nur mit kompetenten und motivierten Mitarbeitern gelingen kann. Deshalb wird durch eine nachhaltige Personalentwicklung ein hohes Kompetenzniveau sichergestellt. Die Ausbildung junger Menschen und die stete Weiterbildung der Mitarbeiter haben dabei einen hohen Stellenwert.

Ökologie

Eine ressourcenschonende Produktion in Verbindung mit der Entwicklung langlebiger und energieeffizienter Produkte ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. 

Dieser Prozess beginnt mit der Forschung und Entwicklung in den Bereichen Werkstoffe, Tribologie, Lagerungstechnologien sowie Zerspanungs- und Montagetechniken, bei denen ständig signifikante Fortschritte erzielt werden.

Im Bereich der Fertigung stehen Punkte wie die Erhöhung der Produktivität und des Durchsatzes sowie die Reduzierung der Fertigungskosten im Fokus, immer im Kontext mit Aspekten wie Umweltschutz und Arbeitssicherheit.

Bei der Werkserweiterung 2013 wurde konsequent auf die Nutzung von erneuerbarer Energie gesetzt. Mit über 80 Bohrungen werden mittels Geothermie alle Gebäudeteile geheizt und gekühlt. Modernste LED Technologie trägt zusätzlich zu einer ausgewogenen Umweltbilanz bei.

Leitlinien

Unternehmensleitlinie

Kompetente und engagierte Mitarbeiter garantieren den Erfolg auf der Basis einer positiven Unternehmenskultur. Durch diese positive Unternehmenskultur sind die Mitarbeiter motiviert und handeln teamorientiert. Das Ergebnis: eine hohe Kundennähe und Kundenbindung. Die Grundsätze dieser Unternehmenskultur sind in unserer Unternehmensleitlinie festgehalten.

Leitlinie zur Arbeitsschutzpolitik

Ziel des Arbeitsschutzmanagementsystems ist die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Arbeitsschutzes und die Verhinderung von Unfällen. Die Arbeitsschutzpolitik der Harmonic Drive AG wird von allen Mitarbeitern getragen. Sie definiert die Verantwortung des Unternehmens für seine Mitarbeiter und die daraus abzuleitenden Schwerpunkte der Umsetzung.

Leitlinie zur Umweltpolitik

Die Harmonic Drive AG betrachtet den Umweltschutz als wichtigen Bestandteil der Unternehmensführung und stellt sicher, dass dies in allen Funktionen und auf allen Ebenen in konkreten Zielen und Verhaltensweisen berücksichtigt wird. Schon frühzeitig verpflichtete sich die Harmonic Drive AG zu einer ressourcenschonenden Arbeitsweise und erfüllt selbstverständlich alle einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Verpflichtungen.