Meilensteine aus über 45 Jahren

1955

Der Grundstein der Harmonic Drive® Getriebe wird von Walton Musser gelegt

Grundstein der Harmonic Drive® Getriebe ist das vom amerikanischen Erfinder C.W. Musser 1955 ursprünglich für die Raumfahrt konzipierte Getriebeprinzip, das sich durch seinen einzigartigen Mechanismus grundlegend von konventionellen Getrieben unterscheidet.

1970

Gründung der Harmonic Drive System GmbH und Harmonic Drive Systems Inc.

Seine herausragenden Eigenschaften wie Spielfreiheit, Kompaktheit und hohe Untersetzung in einer Stufe setzten sich auch in anderen Bereichen der Technik schnell durch, sodass 1970 die United Shoe Machinery in Boston zusammen mit der Hasegawa Gear Works in Tokio die Harmonic Drive System GmbH in Deutschland und die Harmonic Drive Systems Inc. in Japan gründeten, um die weltweite Vermarktung der Harmonic Drive® Getriebe voranzutreiben.

Marlene und Herr Ernst, 1971

1971

Reinhard Ernst nimmt seine Tätigkeit für die Harmonic Drive System GmbH auf

Am 4. Januar 1971 beginnt die Gesellschaft Harmonic Drive System GmbH in Langen bei Frankfurt am Main ihre Tätigkeit. Für den Vertrieb der in Japan hergestellten Getriebe auf dem europäischen Markt wurde Reinhard Ernst zuständig - ein Mann der ersten Stunde. Er hatte damals - abgesehen von ein paar nicht DIN-entsprechenden Zeichnungen und drei alten Fotos von Getrieben – keinerlei Marketingmaterial zur Verfügung. Dennoch gewann die Gesellschaft einige neue Kunden und erzielte im zweiten Jahr ihres Bestehens einen Jahresumsatz von 200.000 DM.

1981

Reinhard Ernst erwirbt das amerikanisch-japanische Gemeinschaftsunternehmen

"1981 erwarb Reinhard Ernst das amerikanisch-japanische Gemeinschaftsunternehmen gemeinsam mit drei Kollegen im Rahmen eines sogenannten Management-Buyouts. Aufgrund der aufkommenden Rationalisierung und Automatisierung in der Industrie in den 80er Jahren und den damit verbundenen Anforderungen an Dynamik und Präzision, besonders im Bereich der Robotik, erlebte man einen regelrechten Nachfrageboom. Doch wie so oft, verlief auch diese Erfolgsgeschichte am Anfang nicht völlig reibungslos, und so bereiteten besonders die vielfachen Anfragen nach individuellen Lösungen für verschiedene Kunden und Einsatzfelder immer wieder Probleme: Viele Projekte konnten die deutschen Vertriebsingenieure nicht realisieren, weil jede einzelne Modifikation zunächst nach Japan kommuniziert werden musste, wo die Anpassung dann gründlich abgewogen wurde, bis sie schließlich nach längerer Zeit umgesetzt werden konnte. Für den damaligen Geschäftsführer stand deshalb schnell fest, dass es nicht genügt, die Produkte in Japan herzustellen und sie in Europa zu vertreiben – nötig war stattdessen eine eigene flexible Fertigung vor Ort.

1988

Umzug mit weniger als 25 Mitarbeitern nach Limburg an der Lahn

Die zusätzliche Expansion des Unternehmens und der wachsende Absatz verstärkten diese Annahme zunehmend, sodass Reinhard Ernst 1988 mit weniger als 25 Mitarbeitern in ein neu errichtetes Gebäude in Limburg an der Lahn zog. Umfangreiche Investitionen in Produktions- und Bürogebäude, moderne CNC-Maschinen und Personalaufbau folgten - neu erworbene Kompetenzen sowie Kapazitäten schafften die notwendigen Voraussetzungen, um auch am neuen Standort mit der Herstellung von Getrieben und kundenspezifischen Lösungen zu beginnen.

1994

Umfirmierung zur Harmonic Drive Antriebstechnik GmbH

Die Schwerpunktverlagerung hin zur Antriebstechnik spiegelte sich auch 1994 bei der Umfirmierung zur Harmonic Drive Antriebstechnik GmbH wider. Reinhard Ernst hält alle Gesellschaftsanteile am Unternehmen, in das er auch in den darauffolgenden Jahren vielseitig investiert. Bedingt durch den Kauf von neuen hochmodernen Maschinen, Spezialwerkzeugen, Prüfmaschinen und -mitteln können zukünftig neben kompletten Antriebssystemen auch kundenspezifische Systemlösungen für den europäischen Markt entwickelt und hergestellt werden.

1996

Zertifizierung nach ISO 9001

Mit der Umstellung interner Prozesse gelingt es darüber hinaus, die hohen Qualitätsstandards zu sichern, die 1996 im Rahmen der Zertifizierung nach ISO 9001 dokumentiert werden.

1999

Umfirmierung in die Aktiengesellschaft Harmonic Drive AG

Um zusätzliche Transparenz zu schaffen und das Vertrauen der Kunden in die Zukunft des Unternehmens zu stärken, erfolgt 1999 die Umwandlung in die Aktiengesellschaft Harmonic Drive AG.

2001

Gründung der Micromotion GmbH, Mainz

Stetige Weiterentwicklung der Geschäfts- und Produktionsprozesse ermöglicht 2001 die Gründung der Micromotion GmbH in Mainz, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Mikroantriebe durch Anwendung des LIGA-Verfahrens spezialisiert hat.

2002

Etablierung des Bereiches Mechatronik

Nach erfolgreicher Implementierung der Harmonic Drive® Getriebefertigung in Limburg erfolgt der nächste Schritt in Richtung Servoaktuatoren. Nach Gründung der Mechatronik-Entwicklung wurden spezifische Motoren designed und optimal auf die Performance der Getriebe zugeschnitten. Dabei spielten sowohl Leistungsdichte als auch bestmögliches Gleichlaufverhalten eine zentrale Rolle.

2004

Gründung der Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien und England

Um dem weltweiten Interesse Rechnung zu tragen und eine optimale Kundenbetreuung zu gewährleisten, wird 2004 der internationale Vertrieb durch die Gründung der Tochtergesellschaften in Frankreich, Italien und England gestärkt. Inzwischen beschäftigt die Harmonic Drive AG 175 Mitarbeiter, deren Handeln in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsschutz, Qualitätssicherung und Luft- und Raumfahrt durch die Einführung eines integrierten Managementsystems kontrolliert wird.

2006

Bau des Entwicklungszentrums

Neben den 100 %igen Tochtergesellschaften ist auch das im Jahr 2006 erbaute Entwicklungszentrum, welches mit 2400 qm Fläche beste Voraussetzung für Entwicklungsaktivitäten bietet, eine Investition in die Zukunft. Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ wird am Standort Limburg noch im gleichen Jahr die OVALO GmbH gegründet. Diese entwickelt und industrialisiert Antriebe und Getriebe nach dem bewährten Wellgetriebeprinzip für Großserienanwendungen.

2007

Gründung der Tochtergesellschaften in Spanien und Österreich

2007 entstehen die Tochtergesellschaften in Spanien und Österreich, die das wachsende Vertriebsnetzwerk ergänzen.

2008

Steigende Mitarbeiterzahlen und Umsätze

So wie das Unternehmen in den vergangenen Jahren an Größe gewonnen hat, hat sich auch die Mitarbeiterzahl stetig erhöht. Steigende Tendenzen lassen sich auch in puncto Umsatz ablesen, der in 2008 bei 65 Millionen Euro liegt. Obgleich der in diesem Jahr herrschenden Wirtschaftskrise kann die Harmonic Drive AG ein positives Zeichen setzen. Im selben Jahr bestellt Reinhard Ernst Ekrem Sirman als seinen Nachfolger als Vorstandsvorsitzender und übernimmt zeitgleich den Vorsitz des Aufsichtsrats der AG. Das zweite Vorstandsmitglied wird Masanao Kobayashi.

2010

Einführung der Motorenfertigung

2010 erfolgte die Serieneinführung von maschinell hergestellten Statoren für Einzelzahnwicklungen. Durch die vorhandenen Kompetenzen, sowohl im elektromagnetischen Design als auch in den Fertigungsmöglichkeiten für verteilte Wicklungen und Einzelzahnwicklungen, können nun komplette Aktuatoren entsprechend den Kundenanforderungen geliefert werden. Die Adaption an das jeweilige Steuerungssystem ist durch eine hohe Varianz von marktüblichen Sensoren als auch durch Sonderlösungen möglich.

2013

Werkserweiterug sowie Einrichtung von neuen Produktionslinien

Die Maxime „Neuerungen bringen auch Veränderungen“ bestätigt sich in den kommenden Jahren, in denen unter der Führung des neuen Vorstands und des Aufsichtsrats eine Werkserweiterung und die Einrichtung von neuen Produktionslinien die Weichen für eine Erhöhung der Produktivität stellen. Neben gewinnbringenden Effekten und der zusätzlichen Flächenerweiterung von insgesamt 6.500 m², auf denen auch Messlabor, Sozialtrakt, Tagungsräume, Kantine und Lager Platz finden, bietet die Werkserweiterung weitere Vorteile: Flexible Betriebsmedienversorgung für Maschinen und Prozesslinien, konstante Luftkonditionierung mit aktiver Luftentfeuchtung, 30 % Stromersparnisse durch Beleuchtung mit LED-Technologie, hohe maximale Bodenbelastbarkeit und Barrierefreiheit machen den Anbau zu einer Investition für die Zukunft.

2013

Gründung der Tochtergesellschaften in der Schweiz

Die Gründung der Harmonic Drive Switzerland AG komplettiert 2013 das mit den Jahren gewachsene Vertriebsnetzwerk.

2014

Serienproduktion von Kreuzrollenlagern

Nicht nur international ist die Prognose aussichtsreich, auch am Standort Limburg können neue Erfolge verzeichnet werden, die das Unternehmen auf dem Weg vom Komponentenlieferanten zum Systemanbieter voranbringen. Denn nach jahrelangen Weiterentwicklungen, die sich von Forschung und Entwicklung über aufwendige Qualifizierung bis hin zur Beschaffung von speziellen Prüfmitteln und Maschinen erstrecken, präsentiert man 2014 ein weiteres Ergebnis: Serienproduktion von Kreuzrollenlagern made in Limburg. Hohe Steifigkeit, äußerst hohe Rundlaufgenauigkeit und Momentenbelastbarkeit prädestinieren sie für den Einsatz in Robotern, Werkzeugmaschinen und medizinischen Geräten. Spezielle Anwendungsbereiche können durch kundenspezifische Kreuzrollenlager ebenfalls abgedeckt werden. Der Kunde erhält fortan Lösungen aus einer Hand und profitiert auf ganzer Linie von der einzigartigen Expertise der Harmonic Drive AG.

2016

384 Mitarbeiter und ein Umsatz von 92 Millionen Euro

Als führender Hersteller von mechatronischen Antriebssystemen und Präzisionsgetrieben mit 384 Mitarbeitern und 20.400 m² Fabrikations- und Bürofläche erwirtschaftet die AG 2016 einen Umsatz von 92 Millionen Euro.

Fokus auf Branchenvertrieb

Trotz der erfolgreichen Bilanz ist an Stillstand noch lange nicht zu denken. Die ständigen Veränderungen des Marktes erlauben keine Ruhephasen. Wer mithalten will, muss am Ball bleiben und sich anpassen. “Anpassen“ war daher auch das Stichwort, bei der Umstellung zum Branchenvertrieb. Erklärtes Ziel der Konzentration auf Branchen ist die fachlich kompetentere Betreuung des Kunden, die durch intensivere Zusammenarbeit eine gemeinsame Lösungsfindung beinhalten soll. Dazu wurde das vorhandene Fachwissen der einzelnen Ingenieure in die Branchenteams Robotik, Handling und Automation - Werkzeugmaschinen und allgemeiner Maschinenbau - Halbleiter- und Medizintechnik - Verpackungsmaschinen sowie Luft-/Raumfahrt und Wehrtechnik gebündelt.

2017

Harmonic Drive Systems Inc. wird alleiniger Gesellschafter

Diese Entscheidung ist eine der wichtigsten für Reinhard Ernst, der in den Jahren seiner Funktion als Mehrheitsgesellschafter, CEO und Aufsichtsratsvorsitzender der Harmonic Drive AG die Geschichte der Gesellschaft lenkte. Im Februar 2017 wurde Harmonic Drive Systems Inc. durch den Kauf der Aktienmehrheit alleiniger Gesellschafter der Harmonic Drive AG.

Die jahrelange Zusammenarbeit der Unternehmen und die damit verbundenen vertrauensvollen Beziehungen mit dem japanischen Partner geben Reinhard Ernst ein gutes Gefühl, sein Lebenswerk in die richtigen Hände übergeben zu haben.

Harmonic Drive® Ihr internationaler Partner

Los Miliarios de mas que 45 anos

1955

Walton Musser pone los cimientos de Harmonic Drive®

El fundamento de la Reductoctora Harmonic Drive® fue presentada por el inventor americano C.W. Musser en 1995 con un principio de reducción originalmente diseñado para la industria aeroespacial y cuyo fundamento único difiere del reductor convencional existente.

1970

La fundacion de Harmonic Drive System GmbH y Harmonic Drive Systems Inc.

Sus excepcionales propiedades como juego cero, diseño compacto y etapa única de alto ratio de reducción le llevaron rápidamente a la popularidad en otros sectores tecnológicos, y en 1970 la Sociedad de Maquinaria de Calzado en Boston junto con la empresa de fabricación de reductores Hasegawa en Tokyo fundaron Harmonic Drive Systems GmbH en Alemania y Harmonic Drive Systems Inc. en Japón para promocionar el mercado global del reductor Harmonic Drive®.

Marlene und Herr Ernst, 1971

1971

Reinhard Ernst empieza su ocupacion al Harmonic Drive System GmbH

El 4 de Enero de 1971, Harmonic Drive System GmbH en Langen, cerca de Frankfurt/Main comenzó la operativa. Reinhard Ernst fue el responsable de la venta en el mecado Europeo de los reductores fabricados en Japón; un pionero en este campo. Por entonces el único material de marketing disponible eran algunas fotos y planos sin aceptación de norma DIN. Sin embargo la compañía ganó nuevos clientes y consiguió unas ventas anuales de 200.000,00 DM en sólo su segundo año.

1981

Reinhard Ernst adquire la empresa anglo-japones

En 1981 Reinhard Ernst compró la empresa conjunta Americana/Japonesa junto con otros tres colegas en la forma de adquisición por parte de equipo directivo. Como resultado de la racionalización del crecimiento y automatización en la industria en la década de 1980 y correspondientes requerimientos en términos de dinamismo y precisión, particularmente en robótica, la compañía experimentó un gran despegue de demanda. Pero como a menudo sucede, este éxito no transcurrió sin contratiempos y desde el principio numerosos requisitos de soluciones individualizadas para varios clientes orignaron problemas en el proceso de fabricación y venta. Muchos projectos no pudieron ser implementados por los ingenieros de ventas en Alemania porque cada problema específico de aplicación debía primero compartirse con Japón donde se consideraba la posible adaptación antes de poder ser aprobada y después de muchos días de espera. La dirección decidió rápidamente que este método de trabajo de fabricación en Japón y venta en Europa no era viable; la solución requerida era una fabricación flexibe y aparte.

1988

La mudanza al Limburg/Lahn con menos de 25 emplejados

La adicional expansión de la compañía y crecimiento siginificativo de ventas reforzó esta idea y en 1988 Reinhard Ernst decidió mudarse a un nuevo edificio en Limburg/Lahn con algo menos de 25 empleados. Se produjeron consecuentes inversiones en el edificio de producción y oficinas, moderna maquinaria CNC y contratación de personal en el nuevo emplazamiento que derivaron en la consecución de la creación de competencia y capacidad de fabricación de reductoras según cada específica solución del cliente.

1994

Rebranding al Harmonic Drive Antriebstechnik GmbH

El creciente auge hacia la tecnología de los servo mecanismos se reflejó en 1994 con el cambio de nombre a Harrmonic Drive Antriebstechnik GmbH. Reinhard Ernst se erigió accionista único de la compañía e invirtió en ella significativamente durante los años siguientes. Gracias a la compra de maquinaria especializada, herramientas específicas, equipos de verificación e instalaciones la empresa fue capaz de desarrollar no sólo servo sistemas completos sino también soluciones y sistemas específicos para el mercado Europeo.

1996

Certificcacíon para ISO 9001

El cambio en los procesos internos hizo también posible lograr la gran calidad de normas y estándares empleados que en 1996 fueron documentados como parte de la certificación de acuerdo a la norma ISO 9001.

1999

Rebranding al sociedad anónima Harmonic Drive AG

Con el fin de conseguir transparencia adicional y reforzar la confianza de la compañía a futuro, ésta se convirtió en empresa pública limitada Harmonic Drive AG.

2001

La fundacion de Micromotion GmbH, Mainz

Los continuos desarrollos siguientes y procesos de producción llevaron en 2001 a la fundación de Micromotion GmbH en Mainz, especializada en el desarrollo y fabricación de micro accionamientos de alta precisión bajo el proceso LIGA (Litogragía por rayos X, Galvanización por electro deposición y Conformado).

2002

Establecer el sector de mecatrónica

Como continuación a la implantación del exitoso proceso de fabricación de reductores en Harmonic Drive® Limburg, el siguiente paso fue el desarrollo de los servo actuadores. Seguido a la creación del departamento de Investigación y Desarrollo de Mecatrónica se diseñaron y optimizaron servomotores específicos para mejorara el rendimiento de los reductores. Densidad de potencia y extrema suavidad de funcionamiento fueros los grandes logros obtenidos.

2004

La fundacion de sociedades filiales en francia, italia y inglaterra

Para apoyar el interés global en los productos y asegurar una óptima atención al cliente se impulsó la red internacional de ventas con la creación de las subsidiarias en Francia, Italia y Reino Unido. Para entonces Harmonic Drive AG contaba con 175 empleados trabajando en las diferentes áreas de protección medio ambiental, seguridad y salud, control de calidad en la industria aeroespacial y todo ello monitorizado por el recién integrado sistema de gestión.

2006

Construcción del centro de desarrollo

Adicionalmente a la creación de subsidiarias 100% Harmonic Drive AG, se estableció en 2006 el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo con 2400 m² y que ofrecía las condiciones ideales para el desarrollo de sus propias actividades. Enlazando con el eslogan "si no vas hacia delante retrocedes", se fundó este mismo año OVALO GmbH en el mismo entorno de Limburg. Esta compañia desarrolla reductores y servo actuadores industriales que integran el principio de deformación de onda para grandes series de producción.

2007

La fundacion de las subsidiarias en Espania y Austria

En 2007 tuvo lugar la creación de las subsidiarias en España y Austria sumándose a la creciente red de ventas.

2008

Crecendo del número de empleados y

Debido al gran crecimiento de la compañía en los años previos el número de empleados también creció considerablemente. La tendencia al alza se reflejó también en el resultado de las ventas que alcanzaron los 65 millones de euros en 2008. A pesar de la crisis económica de este año Harmonic Drive AG mantuvo buenas perspectivas y en ese mismo año Reinhard Ernst nombró a Ekrem Sirman como Director General pasando a ser el primer ejecutivo del Consejo de Administración. Comosegundo ejecutivo del Consejo de Administración fue nombrado Mr. Masanao Kobayashi.

2010

Producción de estátores

En 2010 se comenzó la producción de estátores de simple devanado. El conocimiento adquirido anteriormente, tanto en diseño electromagnético como en la fabricación de devanados disbribuídos y simples, permitía ahora fabricar un servo actuador completo según las especificaciones propias del cliente. La adaptación al sistema de control se cumplimenta con la gran variedad de sensores estándares existentes asi como específicas soluciones.

2013

Expansión y la puesta en marcha de líneas de producción

La máxima "La innovación lleva al cambio" se confirmó durante estos años con la nueva Junta Directiva supervisando una fábrica en expansión y la puesta en marcha de líneas de producción, claros signos del incremento de la producción. También, como efecto positivo de los beneficios generados, la fábrica ofrecía adicionales ventajas como 6500 m² añadidos para laboratorios de medición, instalaciones para los empleados, salas de reunión, comedor, almacén así como servicios de fabricación flexible para máquinas y procesos, deshumidificación y aire acondicionado, 30% de ahorro energético en iluminación con el uso de luminarias LED, máxima carga del suelo en áreas de producción y amplias posibilidades para inversiones futuras.

2013

La fundacion de las subsidiarias en Suiza

La fundación de la subsidiaria Harmonic Drive Suiza AG en 2013 completó la expansión de la red de ventas.

2014

Producción en serie de rodamientos de rodillos cruzados

La perspectiva era excelente, no sólo en el ámbito internacional sino también en Limburg/Lahn, donde los nuevos éxitos se percibían y demostraban con la transición de la empresa desde proveedor de componentes a suministrador de sistemas. Después de muchos años de avanzado desarrollo, investigación, comprobación y análisis de procedimientos, equipos y maquinaria, se logró otro resultado en 2014 en Limburg: Fabricación en serie de rodamientos de rodillos cruzados. Un alto grado de rigidez, extremada precisión y capacidad de par propiciaron su rápida utilización ideal en robótica, máquina herramienta y dispostitivos médicos. Aplicaciones especiales pueden también ser cubiertas por rodamientos de rodillos cruzados específicos. El cliente podría ahora recibir la solución únicamente de un solo proveedor a través de la experiencia única de Harmonic Drive AG.

2016

384 empleados y ventas de 94 Millionen Euro

Como fabricante líder de sistemas y accionamientos de mectrónica y reductores de precisión, con 384 empleados y 20.400 m² de area de fabricación y oficinas, Harmonic Drive AG consiguió un resultado de ventas de 92 millones en 2016.

Concentración en los sectores del mercado

A pesar del éxito de los resultados no había sitio para la complacencia. Los constantes cambios en el mercado significan que los negocios no pueden relajarse nunca. Para perpetura el liderazgo se debe estar en la rueda y seguir adaptándose a los cambios. "Adptación" era por lo tanto la palabra clave cuando vino el cambio a los equipos de venta por sectores. El objetivo señalado de concentración de sectores en el mercado perseguía también la concentración de la experiencia de nuestros especialistas para dar el soporte apropiado a los clientes. El conocimiento y especialización de nuestros ingenieros permitió agrupar los sectores del mercado en: 1.- Robótica, Manipulación y Automatización, 2,- Máquina Herramienta y Maquinaria en General, 3,- Semiconductores, 3.- Tecnología Médica, 4.- Maquinaria de Empaquetado, 5.- Aeroespacial y Defensa.

2017

Harmonic Drive® Su socio internacional