Prodotti Applicazioni Tecnologia Downloads Società
Contatti News

Produzione additiva / macchine utensili

E‘ possibile colpire una moneta da un Euro a una distanza di cento metri? Non solo e possibile, ma deve essere assolutamente realizzabile se si devono costruire macchine utensili di valore elevato. I prodotti di Harmonic Drive SE sono utilizzati in particolare dove lo spazio e limitato. In questi casi, la definizione del layout non e tanto funzione della coppia, quanto piuttosto della rigidita o del diametro dell‘albero cavo.

Specialità della costruzione meccanica

Se ci si dovesse accordare su una specialità della costruzione meccanica tedesca, la più apprezzata sarebbe l'industria delle macchine utensili. Con il suo contributo all'innovazione e al progresso della produttività dell'intera industria essa riveste grande importanza dal punto di vista economico, per non parlare della sua tradizione. I processi di produzione additiva portano avanti questa tradizione. Forme e strutture finora impossibili da realizzare ora possono essere prodotte con il processo additivo.

Precisione, efficienza e flessibilità

Sempre più spesso oggi le macchine utensili vengono definite impianti di produzione meccanizzati e sempre più automatizzati. Sia che parliamo di torni e fresatrici, di macchine per elettroerosione o presse meccaniche, il trend dell'automazione e della connessione in rete con sistemi intelligenti è rappresentativo del progresso tecnico e delle attuali aspirazioni dell'industria. Aumentano contestualmente le esigenze relative ai componenti meccanici: precisione, efficienza e flessibilità. I sistemi della produzione additiva richiedono una precisa ripetibilità. Nel processo di fusione laser selettiva, accanto alla tecnologia laser un ruolo importante spetta all'asse Z, perché è qui che la piastra di costruzione viene fatta scendere per realizzare, strato dopo strato, una forma tridimensionale. Detti strati devono essere applicati sull'intero spazio di costruzione in modo molto omogeneo per evitare differenze dimensionali o deformazioni dei pezzi.

Unità di azionamento con motore e riduttore

Motore, riduttore e vite a ricircolo di sfere, quali unità di azionamento primaria, assicurano un posizionamento preciso della piastra di costruzione di una macchina per la produzione additiva e rappresentano quindi un fattore importante per la precisione di lavorazione e la qualità dei pezzi lavorati. Grazie a sistemi motor feedback variabili, gli azionamenti possono essere integrati in sistemi di controllo esistenti. La vite a ricircolo di sfere precisa, in combinazione con l'elevata riduzione, consente corse minime.

Per precisione: riduttori e azionamenti Harmonic Drive®

Gli azionamenti ad albero cavo della serie CanisDrive® di Harmonic Drive® possiedono proprio queste caratteristiche. Convincono per un ottimo rapporto di trasmissione e un'altissima precisione nell'abbassamento e sollevamento della piastra di costruzione, il che riveste un'importanza decisiva per la qualità dei componenti. I servoazionamenti compatti sono stati appositamente concepiti per l'impiego in macchine utensili ad alta precisione per assi rotativi e ora, con l'impiego di un mandrino ad alta precisione, hanno subito un'ulteriore sviluppo sotto forma di attuatore lineare. Perfetti per i requisiti dei processi della produzione additiva.

I nostri clienti

CanisDrive®

Massima densità di potenza e precisione garantita a vita

Nello sviluppo della nuova serie CanisDrive® ci si è basati sui requisiti seguenti: grande albero cavo, peso ridotto, volume esiguo e la combinazione tra eccellente densità di coppia, durata e affidabilità.