Walton Musser

La créativité et la valeur des contributions inventives de Walt Musser ainsi que leur protection, est prouvée par les nombreux brevets délivrés à Monsieur Musser. Walt Musser est crédité de plus de 250 grandes inventions et découvertes.

Un esprit analytique en ébullition

C. Walton Musser était un homme moderne, qui intégrait dans ses réflexions et ses inventions le passé comme le futur. La profondeur de ses pensées se comprenait par des discussions complexes à divers niveaux, sur tous les sujets qui lui semblaient intéressants. Son esprit vif et analytique cherchait à tout comprendre, sans restriction.

Walt était très patriote et adorait son pays, pour toutes les opportunités qu’il offrait aux citoyens prêts à s’investir et avides de succès. Son éthique et son honnêteté, à la hauteur de son patriotisme, étaient présents constamment. Ses compétences intellectuelles étaient légendaires, tout comme son sens de l’humour. Un jour avec Walt était toujours une aventure inoubliable. Il suffisait d’écouter C. Walton Musser pour se rendre compte de son génie. Walt choisissait aussi ses amis selon certains traits de caractère. Il n’aimait pas les gens snobs et pompeux, et prenait soin de les éviter. En revanche, il créait des liens étroits avec ceux qu’il préférait, nonobstant leur position sociale. Ses amis venaient de tous milieux confondus mais avaient pour point commun leur honnêteté de caractère.

 

Petite enfance

Clarence Walton Musser naquit à Lancaster en Pennsylvanie en 1909. Ses parents, Ezra Nissley Musser et Cora Grace Weidman avaient trois fils. Son frère Clair Oman Musser devint le chef d’orchestre mondialement connu de l’orchestre Marimba et président de Musser Marimba Corp. Walton fut diplômé en 1926 du lycée public de Manheim Borough. Il était répertorié en tant qu’ingénieur en Pennsylvanie et au Massachussetts. Il était également un inventeur professionnel qui étudiait les sujets qui le passionnaient, et était inscrit dans plusieurs universités dont le Chicago Technical College, l’université de Pennsylvanie et au MIT.

Dans les années 30, il travaillait en tant que machiniste et fabriquant d’outils puis créa ensuite sa propre société de conception et fabrication de machines spéciales. Il fut alors consultant pour le gouvernement américain, General Motors, Olin Mathieson, United Shoe Machinery Corp et nombreuses autres sociétés.

Alors qu’il travaillait à l’arsenal de Frankford au début des années 40, il développa le canon sans recul. Ce fut une invention révolutionnaire pour laquelle il reçut la Mention élogieuse pour service civil exceptionnel ; la plus haute récompense civile attribuée par le gouvernement américain. Il développa également plusieurs dispositifs de sauvetage pour l’aéronautique comme l’éjection actionnée par cartouche, le cockpit éjectable ou le déclenchement automatique du parachute. Après la guerre, il inventa le réducteur elliptique, un nouveau type de système mécanique contrôlé par déformation élastique. Monsieur Musser détient plus de 200 brevets nationaux ainsi que des brevets dans au moins 28 pays.

 

Inventions

L’une des principales responsabilités de nos universités est de certifier à qui de droit les qualifications spécifiques de leurs diplômés. Selon le niveau, le diplôme ou la mention, elles certifient que tel ou tel étudiant a suivi un cursus rigoureux et a été, par le biais de contrôles, évalué et jugé compétent dans des domaines spécifiques. Cependant, bien que ce soit considéré mondialement comme le critère primordial, je ne connais aucune université qui offre un diplôme de créativité. A ma connaissance, ceci est laissé à la charge de l’office des brevets. L’office des brevets délivre en effet de tels certificats appelés brevets, dans divers champs de compétences. Il joue un rôle primordial dans divers domaines des arts et des sciences par une révision méthodique permanente et, par la délivrance de brevets, atteste de la créativité de l’inventeur concerné.

La créativité et la valeur des contributions inventives de Walt Musser ainsi que leur protection, est prouvée par les nombreux brevets délivrés à Monsieur Musser. Walt Musser est crédité de plus de 250 grandes inventions et découvertes. Les plus notoires sont le canon sans recul, l’éjection de personnes hors des aéronefs, l’instrumentation de contrôle des explosions sous-marines, les fusils automatiques, les projectiles à charges creuses, les oscilloscopes électroniques et mécaniques, les piles à combustible, les armes de sport, les bancs d’essai pour réacteurs, le principe du réducteur elliptique…et des douzaines d’autres dispositifs et équipements pour un usage industriel, commercial et militaire.

"It is never a question as to whether it can be done – 

it is only whether one cares to spend the time and effort."

C. Walton Musser

Réducteurs elliptiques Harmonic Drive®