Walton Musser

La creatività e il valore delle invenzioni di Walt Musser e la loro tutela tramite brevetto sono comprovati dal numero enorme di brevetti che gli sono stati rilasciati. 250 brevetti per grandi invenzioni e scoperte in almeno 28 paesi.

Mente irrequieta e analitica

Clarence Walton Musser era un uomo contemporaneo, che faceva confluire nelle sue riflessioni e nelle sue invenzioni sia il passato che il futuro. La sua mente irrequieta e analitica gli imponeva di approfondire ogni aspetto senza limitarsi a una singola area tematica. Walt era molto patriottico e amava il suo paese per le molte opportunità che offriva ai propri cittadini, perlomeno a quelli disposti a impegnarsi per raggiungere il successo. L'etica e l'onestà, al pari del suo patriottismo, erano tratti onnipresenti del suo carattere. Le sue capacità intellettuali erano leggendarie quanto il suo senso dell'umorismo.

Una giornata trascorsa con Walt era sempre un'avventura indimenticabile. Bastava ascoltarlo per rendersi conto della sua genialità. Il suo carattere deciso emerge anche nella scelta delle sue amicizie. Detestava la gente snob, ma manteneva un legame stretto con le persone che apprezzava, a prescindere dalla loro posizione sociale.

 

I primi anni

Clarence Walton Musser nacque nel 1909 a Lancaster Pennsylvania. I suoi genitori, Ezra Nissley Musser e Cora Grace Weidman avevano tre figli maschi. Suo fratello Clair Oman Musser diventò un direttore di fama internazionale dell'orchestra Marimba e presidente della Musser Marimba Corp. Nel 1926 Walt si diplomò alla Manheim Borough Public High School. Fu poi un ingegnere iscritto all'albo in Pennsylvania e nel Massachusetts e inventore professionista che studiava con passione i temi che lo interessavano.

Nei primi anni 1930 lavorò come macchinista e attrezzista meccanico, poi fondò la propria azienda che progettava e costruiva macchine speciali. Successivamente venne impiegato come consulente dal governo degli Stati Uniti, da General Motors, Olin Mathieson, United Shoe Machinery Corp. e molti altri.

Mentre lavorava presso l'azienda Frankford Arsenal, nei primi anni 1940, sviluppò il fucile senza rinculo. Fu un'invenzione rivoluzionaria per la quale ricevette l'encomio per servizio civile eccezionale, il massimo riconoscimento civile conferito dal governo statunitense. Alla fine della guerra divenne un pioniere nel settore dei riduttori a deformazione elastica, una nuova famiglia di sistemi meccanici controllati da una deflessione elastica. Nel 1955 concepì un principio di riduttore unico e straordinario, ideato originariamente per il settore aerospaziale, il principio Harmonic Drive®.

 

Invenzioni

La creatività e il valore delle invenzioni di Walt Musser e la loro tutela tramite brevetto sono comprovati dal numero enorme di brevetti che gli sono stati rilasciati. 250 brevetti per grandi invenzioni e scoperte in almeno 28 paesi. Tra queste, ad esempio, molte invenzioni salvavita come la catapulta per l'eiezione del personale di volo e dispositivi di sblocco per paracadute negli aerei. Gli furono inoltre conferiti numerosi premi, era un membro stimato dell'associazione degli ingegneri e tenne molte conferenze presso università e società accademiche.

"It is never a question as to whether it can be done – 

it is only whether one cares to spend the time and effort."

C. Walton Musser

Riduttori armonici Harmonic Drive®