Productos Aplicaciones Tecnología Descarga Empresa
Contacte News

Fabricación aditiva / Máquinas de herramientas

¿Es posible golpear una moneda de Euro a una distancia de cientos de metros? No es sólo posible sino que puede ser absolutamente logrado si se fabrican Máquinas Herramienta de alto nivel. Los productos Harmonic Dive SE se utilizan especialmente en lugares con límite de espacio. El diseño en estos casos no se define por el Par sino por la Rigidez o el diámetro de Eje Hueco.

Disciplina puntera en la ingeniería mecánica

Si hubiera que elegir una disciplina puntera de la ingeniería mecánica alemana, el sector de las máquinas de herramientas ocuparía un lugar muy destacado en la lista. Su aportación a la innovación y al avance en la productividad del sector en conjunto es significativa desde el punto de vista económico, por no hablar de su larga tradición. El procedimiento de fabricación aditiva representa un paso más en esta tradición. Formas y estructuras hasta ahora impensables ya se pueden producir gracias a la fabricación aditiva.

Precisión, rendimiento y flexibilidad

Las máquinas de herramientas se definen como instalaciones de producción mecanizadas y cada vez más automatizadas. Ya sean tornos, fresadoras, máquinas de electroerosión o prensas mecánicas, la tendencia a la automatización y a la interconexión con sistemas inteligentes es la prueba fehaciente del avance técnico y de las aspiraciones del sector. Al mismo tiempo, aumentan las exigencias con respecto a los componentes mecánicos: precisión, rendimiento y flexibilidad. Los sistemas para la fabricación aditiva requieren de una precisión de repetición. Además de la tecnología láser es sí misma, en el proceso de fusión selectiva por láser, el eje Z desempeña un papel importante, ya que la plataforma desciende para crear una forma tridimensional capa a capa. Estas capas se deben repartir de manera muy homogénea en todo el espacio para evitar diferencias en las medidas y deformaciones.

Unidad de accionamiento de motor y reductores

Como unidad primaria de accionamiento, el motor, los reductores y el husillo de bolas proporcionan un posicionamiento preciso de la plataforma de la máquina de fabricación aditiva y representan de este modo un factor importante para la exactitud y la calidad de las piezas que se producen. Los accionamientos se integran en los sistemas de control por medio de los sistemas variables de feedback del motor. El husillo roscado, de gran precisión, en combinación con las grandes reducciones, posibilitan recorridos mínimos.

Para obtener precisión: reductores y accionamientos Harmonic Drive®

Estas son las características propias de los accionamientos de eje hueco Harmonic Drive® de la serie CanisDrive®. Su excelente relación de transmisión y la alta precisión en el descenso y el ascenso de la plataforma convencen sin ambages, lo cual a todas luces es decisivo para la calidad de las piezas que se producen. Los servoaccionamientos compactos se han diseñado especialmente para su uso en ejes basculantes de máquinas de herramientas de alta precisión y por medio de un husillo de alta precisión se han convertido en actuadores lineales. Perfecto para las exigencias del procedimiento de fabricación aditiva.

Nuestros clientes

CanisDrive®

La mayor concentración de potencia y precisión durante toda su vida útil

Un eje hueco grande, poco peso, volumen pequeño y la unión de excelente de densidad de par motor, vida útil y fiabilidad fueron los objetivos al desarrollar la nueva serie CanisDrive®.