Prodotti Applicazioni Tecnologia Downloads Società
Contatti News

Robotica e Automazione

Per lungo tempo, i robot sono stati utilizzati per sostituire il lavoro umano in compiti che risultavano troppo monotoni per avere la piu alta qualita di produzione. Con i moderni sistemi di programmazione ed i miglioramenti delle prestazioni della tecnologia di azionamento questi aiutanti stanno ora entrando in campi di applicazione fino a poco tempo fa impensabili. La collaborazione tra uomo e robot e diventata una tendenza importante negli ultimi anni; in un certo senso l‘uno incontra l‘altro.

Settore di punta del XXI secolo

Dinamismo, precisione e autonomia – i requisiti richiesti per i robot aumentano continuamente. Sia il successo della robotica, sia il crescente consenso nei suoi confronti sono dovuti prevalentemente alle prestazioni meccaniche nonché al costante sviluppo di software e sensori. Infatti, sono i componenti dell'azionamento ultramoderni e, sempre più spesso, dispositivi tecnici di sicurezza a consentire un impiego affidabile e soprattutto sicuro dei robot e a far sì che la relativa tecnologia sia un settore di punta del XXI secolo.

Trasmissione affidabile della potenza

All'azionamento spetta un ruolo decisivo e un’importanza fondamentale per la funzionalità e la qualità del robot – la trasmissione sicura e affidabile di potenza. I riduttori di precisione delle serie SHG-2UH/2SO/2SH di Harmonic Drive SE sono predestinati a un impiego dinamico e preciso nei robot industriali e nei robot collaborativi "gentili". Con il loro cuscinetto d’uscita rigido consentono, da una parte, di realizzare una costruzione semplice e compatta e, dall'altra, l’ampio albero cavo offre lo spazio per il passaggio di linee di alimentazione, alberi e altri fluidi.

Compatto, leggero e preciso

Quando sono richieste strutture produttive flessibili, l'impiego dei robot collaborativi e dei minirobot deve poter essere altrettanto flessibile e variabile. Questa esigenza pone requisiti chiari per i produttori di riduttori e azionamenti: gli attributi richiesti sono compattezza, peso ridotto, massime prestazioni a fronte di dimensioni minime e precisione. Simulazioni dettagliate nella progettazione di riduttori e cuscinetti di prodotti Harmonic Drive® consentono la realizzazione di soluzioni altamente efficienti e a ridotto ingombro.

Applicazioni intersettoriali

Mentre in passato i robot trovavano spazio solo nei grandi stabilimenti produttivi, il campo d'impiego attuale della robotica si estende ai settori e alle applicazioni più diversi. In medicina, nella logistica o come robot di servizio nell'industria, nella tecnica medicale e nell'ambiente domestico – la varietà di prodotti apre nuove strade e serve sempre più spesso a garantire redditività ed efficienza. Inoltre, i robot collaborativi incidono fortemente sull’ampliamento della gamma di applicazioni.

I nostri clienti

SHG-2UH/2SO/2SH

Il riduttore per robot

Le unità della serie SHG sono ideali per applicazioni altamente dinamiche, come negli assi robotici. Ciò è supportato da: enorme densità di coppia, cuscinetto di uscita ad alta inclinazione, precisione permanente e gioco zero.