La passione per la qualità.
Obiettivi qualitativi
La garanzia costante di un'eccellente qualità del prodotto, accompagnata da una consulenza personalizzata e perfettamente su misura delle esigenze del cliente, è ciò che si intende con "qualità" presso Harmonic Drive SE.
Per realizzare questo obiettivo, Harmonic Drive SE ha introdotto già da tempo un sistema di gestione della qualità. Progettazione, controllo e monitoraggio delle singole attività vengono messe per iscritto, regolarmente viene verificata l'efficienza e vengono ricercate possibilità per un miglioramento costante.
Ciò comprende anche l'annuale determinazione di obiettivi generali e specifici dei processi, insieme alla definizione chiara delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi.
In fase di produzione, l'elevata qualità viene assicurata mediante il monitoraggio continuativo delle condizioni di produzione tenendo conto di tutti i fattori che influenzano la qualità.
Con il rispetto della norma DIN ISO 9001 vengono soddisfatti sia i requisiti industriali sia gli ulteriori requisiti specifici della tecnica di special environments. Ulteriori requisiti relativi alla gestione ambientale e alla sicurezza sul lavoro vengono verificati e soddisfatti nell'ambito delle certificazioni annuali secondo DIN EN ISO 14001 e DIN ISO 45001.
Sostenibilità
Il fondamento per l'attuazione delle nostre strategie è dato da una cultura aziendale credibile, su misura della persona e del mercato. Questa si basa su di una tradizione pluriennale dell'azienda con strutture complete e stabili. I clienti e i collaboratori possono così contare su un partner affidabile e impegnato e cio garantisce una sicurezza di pianificazione - per rapporti a lungo termine con clienti e dipendenti.
Solo operando economicamente è possibile agire anche con responsabilità ecologica e sociale. Per cui l'operato aziendale di Harmonic Drive SE non è orientato solo a risultati a breve termine ma ad una crescita sana e redditizia.
La creazione di prodotti di lunga durata e ad efficienza energetica con l'impiego di materiali e di processi produttivi di alta qualità è una componente importante, che è realizzabile solo grazie a collaboratori competenti e motivati. Per cui, grazie ad una formazione dei collaboratori a lungo termine viene garantito un elevato livello di competenza. La formazione del personale giovane e il continuo aggiornamento dei collaboratori sono molto importanti.
Ecologia
Una produzione nel rispetto delle risorse naturali, abbinata allo sviluppo di prodotti di lunga durata e ad efficienza energetica, è un tassello importante della nostra filosofia aziendale.
Questo processo inizia con la ricerca e lo sviluppo nei settori dei materiali, della tribologia, delle tecnologie di stoccaggio e delle tecniche di lavorazione con asportazione di trucioli e di montaggio, nei quali si raggiungono continuamente progressi significativi.
Nel settore della produzione si pone l'accento su punti quali l'incremento della produttività e della portata così come la riduzione dei costi di produzione, sempre nell'ottica della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro.
Con l'occasione dell'ampliamento della fabbrica nel 2013 abbiamo coerentemente puntato sull'utilizzo di energia rinnovabile. Grazie alle oltre 80 perforazioni, tutte le parti dello stabile vengono riscaldate e raffreddate geotermicamente. Inoltre l'ultimissima tecnologia LED contribuisce ad un bilancio ambientale equilibrato.
Linee guida
Linea guida sulla politica di tutela ambientale
I collaboratori competenti ed impegnati garantiscono il successo sulla base di una cultura aziendale positiva. Grazie a questa cultura aziendale positiva, i collaborati sono motivati e lavorano con spirito di gruppo. Ne risultano uno stretto orientamento alle esigenze del cliente e una forte fidelizzazione dello stesso. I fondamenti di questa cultura aziendale sono fissati nella nostra linea guida aziendale.
Linea guida sulla politica di sicurezza sul lavoro
L'obiettivo del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro consiste nel continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro in azienda e nella prevenzione di incidenti. La politica di sicurezza sul lavoro di Harmonic Drive SE viene supportata da tutti i collaboratori. Questa politica definisce la responsabilità dell'azienda per i suoi collaboratori e i punti chiave per la relativa attuazione che ne derivano
Linea guida sulla politica di tutela ambientale
Harmonic Drive SE considera la tutela ambientale un tassello importante della gestione aziendale e fa sì che ciò venga realizzato con obiettivi e comportamenti concreti in ogni posizione e a tutti i livelli. Harmonic Drive SE si è impegnata tempestivamente per realizzare una procedura di lavoro rispettosa delle risorse naturali e adempie ovviamente tutte le relative leggi, regolamenti e obbligazioni.
Linea guida per la politica energetica
Il sistema di gestione dell'energia di Harmonic Drive® SE aumenta costantemente l'efficienza energetica dell'azienda e mira a ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra che ne derivano. In questo modo sono state gettate le basi per affermare il concetto di sostenibilità all'interno dell'azienda. Attraverso la gestione dell'energia vengono registrati e analizzati i flussi energetici dell'azienda e le relative fonti di energia.