La passion de la qualité.

Les objectifs de qualité
 

Chez Harmonic Drive SE, le mot „qualité“ signifie la garantie permanente d’une qualité de produit irréprochable et un conseil personnalisé selon les besoins du client.

Pour atteindre cet objectif, Harmonic Drive SE a introduit très tôt un système de management de la qualité. La planification, le pilotage et la surveillance des activités individuelles sont répertoriés, régulièrement contrôlés avec soin et mis à jour dès que possible.

Cela implique aussi de définir chaque année des objectifs aussi bien généraux qu’orientés process et la définition de responsabilités claires et précises pour les atteindre.

En production, on parvient à assurer une excellente qualité par le contrôle permanent des conditions de production, en tenant compte de tous les critères de qualité.

Avec l‘accréditation à la norme DIN ISO 9001, Harmonic Drive SE répond non seulement aux exigences de l’industrie mais aussi de special environments. Les autres exigences en termes de gestion de l’environnement et de sécurité au travail sont satisfaites par la certification annuelle aux normes DIN EN ISO 14001 et DIN ISO 45001.

 

Développement durable
 

La base de notre stratégie est une culture d’entreprise crédible et dynamique, en accord avec les hommes et le marché. Cette culture repose sur la longue tradition de l‘entreprise et une structure stable et bien établie. Cela garantit aux clients et aux collaborateurs un partenaire solide et fiable pour entretenir des relations durables.

Seul celui qui gère son entreprise de manière rationnelle sur le plan économique peut assumer ses responsabilités écologiques et sociales. C’est pourquoi l’esprit d’entreprise de Harmonic Drive SE n’est pas seulement tourné vers des résultats à court terme mais s’oriente vers une croissance saine et rentable.

Développer des produits d’une grande longévité et d’une bonne efficacité énergétique dans des matériaux de haute qualité est un défi que l’on ne peut relever qu’avec des collaborateurs compétents et motivés. C’est pourquoi Harmonic Drive SE assure un haut niveau de compétence par le développement durable de ses ressources humaines. La formation des jeunes et la formation continue des employés revêtent une grande importance.

 

Environnement
 

Une production soucieuse de la sauvegarde des ressources et le développement de produits d’une grande longévité et d’une bonne efficacité énergétique constituent un élément essentiel de la philosophie de l’entreprise.

Ce processus commence par la recherche et le développement dans les domaines des matériaux, de la tribologie et des technologies du roulement sans oublier les techniques de montage et d’usinage, domaines dans lesquels on avance sans cesse.

En production, l’augmentation de la productivité et de la rentabilité ainsi que la réduction des coûts sont des points sur lesquels on ne peut pas focaliser sans tenir compte de la protection de l’environnement et de la sécurité au travail.

Lors de l’extension de l’usine en 2013, Harmonic Drive SE a investi de manière conséquente dans les énergies renouvelables. Chaque bâtiment est chauffé et refroidi par géothermie avec plus de 80 points de forage. De plus, la technologie de LED la plus moderne contribue à un bilan énergétique équilibré.

 

Directives

 

Directives d‘entreprise
 

Des collaborateurs compétents et engagés garantissent le succès d’une société qui a pour base une culture d’entreprise positive, qui réussit à motiver les salariés et favoriser un travail d‘équipe tourné vers le marché. Le résultat : la proximité et la fidélisation des clients. Les principes de notre culture d’entreprise sont expliqués dans nos directives d’entreprise.

 

Directives de la politique de sécurité au travail
 

L'objectif de la politique de sécurité au travail d'Harmonic Drive SE est l'amélioration continue de la protection au travail et la diminution des accidents. La politique de sécurité au travail d'Harmonic Drive SE est soutenue par tous les collaborateurs. Elle définit entre autres la responsabilité de l'entreprise vis à vis de ses employés ainsi que les priorités de sa mise en oeuvre.

 

Directives environnementales
 

Harmonic Drive SE considère la protection de l'environnement comme un élément essentiel de la direction de l'entreprise et certifie qu’elle est prise en compte de manière concrète, dans chaque poste et à tous les niveaux de l'entreprise. Depuis fort longtemps, Harmonic Drive SE s’engage à intégrer dans son processus de travail la sauvegarde des ressources et à respecter les lois, règlementations et obligations en vigueur.

 

Directive relative à la politique énergétique
 

Le système de gestion de l'énergie mis en place chez Harmonic Drive® SE améliore continuellement l'efficacité énergétique au sein de l'entreprise et vise à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent. Cela a permis de poser les bases nécessaires à l'intégration du concept de durabilité dans l'entreprise. La gestion de l'énergie permet de recenser et d'analyser les flux d'énergie au sein de l'entreprise et les sources d'énergie associées.