Riduttore Harmonic Drive®

Tecnologia dei riduttori armonici Harmonic Drive®

Il Wave Generator, di forma ellittica, deforma il Flexspline che ingrana con il Circular Spline, dentato internamente, nelle aree opposte lungo l’asse principale dell’ellissi del WG. Quando il Wave Generator ruota, l'asse ellittico si sposta e con esso l'area di ingranamento dei denti. Poiché il Flexspline ha due denti in meno rispetto al Circular Spline, si verifica un movimento relativo tra Flexspline e Circular Spline, di un dente ogni mezzo giro o di due denti ogni giro completo del WG. Quando il Circular Spline è fisso, il Flexspline in uscita ruota in direzione opposta all'’ingresso. 

Le caratteristiche principali del riduttore armonico si basano in gran parte sull'interazione tra il suo design semplice e il principio unico della deformazione elastica. I riduttori Harmonic Drive® sono in assoluto privi di gioco torsionale per tutta la durata di vita e garantiscono dimensioni ridotte e peso ridotto per applicazioni compatte e leggere. L'eventuale albero cavo centrale offre un comodo passaggio per alberi, cavi e altri supporti o componenti. Le numerose aree di applicazione di questo tipo di riduttore includono la robotica, medicale, aerospaziale, “additive manufacturing” e macchine utensili. 

Set componibili

CSG-2A

SHG-2A

CPL-2A

CSD-2A

Riduttori con cuscinetto di uscita

CSG-2UH

CPU-M/H/S

CSG-CP-M/H/S

CSD-2UH/2UF

CSF Mini

CSF-2UP

SHG-2UH/2SO/2SH

SHD-2SH

FBS-2UH

CSF-ULW

PMG

Caratteristiche del riduttore armonico®

Elevati rapporti di riduzione in un unico stadio 
 

In uno stadio solo e con 3 soli componenti, si possono realizzare rapporti di riduzione da 30:1 fino a 160:1. Rapporti di riduzione fino a 400:1 sono già stati realizzati in soluzioni speciali. L'elevato rapporto di riduzione permette l'utilizzo di motori elettrici più piccoli. 

Gioco torsionale nullo
 

Per tutta la durata di vita, i Riduttori Harmonic Drive® non presentano giochi tra i denti, grazie al precarico permanente. All’inversione del carico non si presenta alcun gioco torsionale. 

Massima precisione 
 

I Riduttori Harmonic Drive® hanno un'eccezionale precisione di posizionamento, inferiore ad un arco-minuto e una ripetibilità di pochi arco-secondi. 

Albero cavo centrale
 

I riduttori Harmonic Drive® offrono la possibilità di avere un albero cavo centrale. Cavi, alberi, raggi laser, ecc. possono così essere facilmente guidati attraverso il riduttore. 

Massima capacità di coppia trasmissibile e peso ridotto
 

Poiché la potenza viene trasmessa su un ampio arco di ingranamento dei denti, i Riduttori Harmonic Drive® possono trasmettere coppie più elevate rispetto ai riduttori tradizionali. Ciò consente di ottenere dimensioni compatte e peso ridotto del sistema di trasmissione. 

Robustezza e durata
 

I riduttori Harmonic Drive® non richiedono manutenzione e sono estremamente affidabili per tutta la loro durata di vita. La capacità di sovraccarico del riduttore lo rende robusto anche in caso di carichi d'urto. 

Tecnologia trilobale Harmonic Drive®

La Tecnologia Trilobale si basa su un rivoluzionario sviluppo del collaudato principio funzionale della Tecnologia Harmonic Drive®. La forma triangolare arrotondata del Wave Generator crea tre aree di ingranamento dei denti tra la dentatura esterna del Flexspline e la dentatura esterna del Circular Spline. 

La rotazione del Wave Generator provoca un ingranamento permanente dei denti del Flexspline e del Circular Spline. Poiché il Flexspline ha tre denti in meno rispetto al Circular Spline, la rotazione del Wave Generator causa il movimento relativo del Flexspline rispetto al Circular Spline. 

 

Brochure Tecnologia trilobale

Rispetto ai Riduttori Harmonic Drive® con Wave Generator ellittico, le tre aree di ingranamento dei denti della Tecnologia Trilobale determinano una maggiore rigidità torsionale sotto carico. 

La tecnologia trilobale stabilisce nuovi standard in termini di rigidità torsionale, errore di trasmissione e dinamica. Ciò consente un nuovo livello di precisione e capacità di accelerazione. 

Caratteristiche della tecnologia trilobale Harmonic Drive®

Rigidità torsionale superiore
 

Le tre aree di ingranamento dei denti della Tecnologia trilobale determinano un aumento significativo della rigidità torsionale di almeno il 40%. Ciò riduce notevolmente la torsione del riduttore sotto carico. Nelle fresatrici, ad esempio, è possibile ottenere avanzamenti più elevati mantenendo la stessa qualità superficiale. 

Eccezionale errore di trasmissione
 

La tecnologia trilobale raggiunge un errore di trasmissione eccezionalmente ridotto, inferiore  a 0,5 minuti. Ciò consente di realizzare applicazioni di alta precisione anche senza l'utilizzo di un sistema di encoder sul lato di uscita.

Minore sensibilità alle vibrazioni
 

La maggiore rigidità torsionale del riduttore riduce la tendenza alle vibrazioni del sistema di azionamento. Ciò consente cicli di movimento altamente dinamici ed una riduzione del tempo di ciclo del sistema. 

Contatti

Avete domande sul prodotto?

Scriveteci un breve messaggio:
il nostro team sarà lieto di aiutarvi.

Contattaci