Reductor Harmonic Drive®

Tecnología de Reductor Harmonic Drive® por Deformación de Onda

El principio del Reductor Harmonic Drive® por Deformación de Onda consta de tres componentes básicos que son:

1.- El Generador de Onda (Wave Generator) o corazón del reductor deformable, de acero flexible, espesor específico y rodamiento elíptico de bolas conectado al eje del servomotor.

2.- Lámina Flexible (Flexspline), cilindro flexible de acero y dentado exteriormente donde se inserta el Generador de Onda

3.- Anillo Circular Exterior (Circular Spline), rígido de acero y dentado interiormente donde se inserta la Lámina Flexible. La parte exterior de la Lámina Flexible tiene menos dientes que la parte interior del Anillo Exterior rígido. La diferencia de dientes es normalmente dos.

El Generador de Onda es el elemento tractor de la transmisión. La forma elíptica del Generador de Onda se ajusta al especial diseño del rodamiento de bolas. La Lámina Flexible, aun siendo de gran firmeza y torsionalmente rígida con dentado exterior, se mantiene flexible transmitiendo altas cargas de manera fiable.

Al introducir el Generador de Onda en la Lámina Flexible y rotar la Lámina Flexible adopta la forma elíptica del Generador de Onda y se deforma radialmente. En este montaje el reductor dispone de dos áreas de engrane simétricas y opuestas en los extremos del eje mayor de la elipse (dentado exterior de la Lámina Flexible con el dentado interior del Anillo Circular Exterior). La rotación del Generador de Onda hace que la Lámina Flexible deformada se mueva alrededor de la circunferencia. Como la Lámina Flexible tiene dos dientes menos que el Anillo Circular Exterior, la rotación de una vuelta completa del Generador de Onda produce un movimiento relativo entre la Lámina Flexible y el Anillo Circular Exterior que da lugar a la reducción.

La principal característica y ventajas del Reductor por Deformación de Onda comparado con otro reductor se da por la combinación de su simple construcción y el principio elástico de deformación del acero.

El Reductor Harmonic Drive® muestra juego cero absoluto a lo largo de su vida útil manteniendo un alto nivel de rigidez torsional en todo el rango de pares.

Con unas dimensiones reducidas y bajo peso, en comparación con los reductores convencionales, son apropiados en aplicaciones que requieran de estas características y fácilmente integrables por sus grandes ratios de reducción en una sola etapa y la interacción coaxial de sus tres componentes.

La posibilidad del reductor con Eje Hueco central posibilita el paso de otros ejes, cables y otros medios o componentes. Las numerosas áreas de aplicación de este tipo de reductoras incluyen robótica, tecnología médica, aeroespacial, fabricación aditiva y máquinas herramienta. 

Reductor componente

CSG-2A

SHG-2A

CPL-2A

CSD-2A

Reductor con rodamiento exterior

CSG-2UH

CPU-M/H/S

CSG-CP-M/H/S

CSD-2UH/2UF

CSF Mini

CSF-2UP

SHG-2UH/2SO/2SH

SHD-2SH

FBS-2UH

CSF-ULW

PMG

Características del reductor por Deformación de Onda Harmonic Drive®

Altos ratios de reducción en una sola etapa
 

Se pueden conseguir ratios de reducción desde 30:1 a 160:1 en una sola etapa con sólo tres componentes. Existen aplicaciones de ratio hasta 400:1. El elevado ratio de reducción posibilita la utilización de pequeños motores eléctricos. 

Juego cero
 

Dada la precarga natural permanente los Reductores Harmonic Drive® no tienen juego en el dentado durante toda su vida útil. Tampoco hay juego en el dentado al invertir la carga. 

Máxima precisión
 

Los Reductores Harmonic Drive® tienen una extraordinaria precisión de posicionamiento inferior a 1 arc/min y una repetibilidad de tan sólo de unos pocos arc/seg.

Eje Hueco Central
 

Los Reductores Harmonic Drive® ofrecen la opción de un eje hueco central. De este modo, los cables, ejes, conductos, rayos láser… pueden guiarse fácilmente a través del eje hueco. 

Máxima capacidad de par y peso reducido
 

Dado que la potencia se transmite sobre una amplia área de contacto del dentado, los Reductores Harmonic Drive® pueden transmitir pares más elevados que los reductores convencionales. Esto permite unas dimensiones compactas y un peso reducido del sistema de transmisión.

Robustez y durabilidad
 

Los Reductores Harmonic Drive® son libres de mantenimiento y extremadamente fiables durante toda su vida útil. La capacidad de sobrecarga del Reductor también lo hace robusto frente a cargas de choque. 

Harmonic Drive® Tecnología Triangular

La Tecnología triangular se basa en un revolucionario desarrollo del probado principio de funcionamiento Harmonic Drive®. La forma triangular redondeada del Generador de Onda crea tres áreas de contacto entre el dentado de la Lámina Flexible (Flexspline) y el Anillo Circular Exterior (Circular Spline).

La rotación del Generador de Onda provoca un área de contacto permanente entre el dentado de la Lámina Flexible (Flexspline) y el Anillo Circular Exterior (Circular Spline). Como la Lámina Flexible tiene tres dientes menos que el Anillo Circular Exterior la rotación del Generador de Onda produce un movimiento relativo entre la Lámina Flexible y el Anillo Circular Exterior

 

Catálogo Tecnología Triangular

En comparación con los Reductores Harmonic Drive® con Generador de Onda elíptico, las tres áreas de contacto del dentado de la Tecnología Triangular dan como resultado una mayor rigidez torsional bajo carga.

La Tecnología triangular establece nuevos estándares en rigidez torsional, precisión de transmisión y dinámica. Esto permite un nuevo nivel de precisión y capacidad de aceleración. 

Características de la Tecnología Triangular Harmonic Drive®

Mayor rigidez torsional
 

Las tres áreas de contacto del dentado de la Tecnología Triangular dan como resultado un aumento significativo de la rigidez torsional de al menos un 40 %. Esto reduce considerablemente la torsión de carga del Reductor. En las fresadoras, por ejemplo, se consiguen mayores velocidades de avance con la misma calidad superficial. 

Excepcional precisión de transmisión
 

La Tecnología triangular consigue una precisión de transmisión excepcionalmente precisa < 0,5 arc/min. Esto permite aplicaciones de alta precisión incluso sin utilizar un sistema externo de encóder. 

Menor susceptibilidad a las vibraciones
 

La mayor rigidez torsional del Reductor se traduce en una menor tendencia a la vibración del sistema de accionamiento. Esto permite ciclos de movimiento altamente dinámicos y una reducción del tiempo de ciclo de su sistema. 

Contacte

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Envíenos un breve mensaje:
Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros