Nicht selten spielt für die Qualität in der industriellen Fertigung die Präzision der Servoantriebe eine entscheidende Rolle. Dabei müssen Motor, Getriebe, Sensor und Regler optimal aufeinander abgestimmt sein. „Bei der Harmonic Drive AG hat der Bereich der Servotechnik in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen“, so Bernhard Wührl, Gesamtvertriebsleiter der Harmonic Drive AG.
Die Anforderungen an Servoantriebe steigen, Systemlösungen sind auch hier verstärkt gefragt. Die Servoantriebe der Harmonic Drive AG bestehen aus Präzisionsgetrieben, kippsteifen Abtriebslagern und hochdynamischen Motoren. Dabei haben sich unterschiedliche Antriebstechnologien etabliert: Wellgetriebe, Planetengetriebe und auch Direktantriebe.
„Im Zusammenspiel mit Wellgetrieben oder Planetengetrieben sind verschiedene mechatronische Produktlinien entstanden. Komplette Antriebe wurden zusammen mit der Servomotoren-Technik erstellt“, erklärt Wührl. So sind in der Baureihe CHA beispielsweise Wellgetriebe mit Hohlwellen integriert. Es gibt aber auch Nicht-Hohlwellenausführungen, wie die Reihe LynxDrive®, die sich für Anwendungen unter extremen Umweltbedingungen eignet, da sie über einen hohen Korrosionsschutz verfügt, oder Miniatur-Ausführungen wie die Reihe RSF Mini. Antriebe mit Planetengetrieben hat das Unternehmen ebenfalls im Portfolio, beispielsweise die Baureihe FPA. Mit dem TorkDrive® wird außerdem ein Direktantrieb, mit dem YukonDrive® ein universeller Servoregler angeboten.
Ähnliche Anwendungen – verschiedene Schwerpunkte
Obwohl die Produkte in ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden, hat doch jedes seine speziellen Anwendungsvorteile und Schwerpunkte. Doch wann setzt man einen Antrieb mit Wellgetriebe, wann einen mit Planetengetriebe und wann einen Direktantrieb ein?
Die Wellgetriebetechnologie zeichnet sich vor allem durch ihre Leichtigkeit und Kompaktheit aus. Sie bietet außerdem eine Positioniergenauigkeit, die bis zu wenigen Winkelsekunden realisierbar ist. Die zentrische Hohlwelle wird zur Durchführung von Versorgungsleitungen oder Wellen durch die Mitte des Antriebes genutzt. Dies vereinfacht die Konstruktion in vielen Anwendungen. Antriebe mit Wellgetriebe eignen sich also für Applikationen mit beschränktem Bauraum oder für den mobilen Einsatz, bei dem auf Gewicht, Baugröße und Drehmoment geachtet werden muss.
Planetengetriebe sind dagegen zwar weniger genau und nicht spielfrei, bieten aber einen guten Kompromiss in Bezug auf Dynamik und Kompaktheit. Sie sind leichter als Direktantriebe und haben ein höheres Drehmoment.
Der Direktantrieb ist dagegen für hochdynamische und genaue Positionierungen die bessere Wahl. Dieser Antrieb hat vor allem bei Anwendungen seine Vorteile, die auch in der Position sofort stabil sein sollen oder wenn längere Distanzen zurückgelegt werden müssen. Er hat keine weiteren elastischen Bauelemente zwischen sich und dem Angriffspunkt, ist deshalb auch steif aufgebaut und verfügt über ein kurzes Einschwingverhalten. Der Direktantrieb ist somit beispielsweise für Zustellantriebe beim Schleifen geeignet.
Die Harmonic Drive AG bietet breit aufgebaute Produktlinien, die von Wellgetriebe-Aktuatoren über Planetengetriebe-Aktuatoren bis hin zu Direktantrieben und Motoren reichen. Die Bauformen finden sich zwar in ähnlichen Anwendungen, unterscheiden sich aber durch ihre Genauigkeit, Kompaktheit und Dynamik von anderen Antriebslösungen, was sie für die unterschiedlichen Applikationen mehr oder weniger geeignet macht.
Brandon Viehmann
Marketing und Kommunikation
Fon: +49 6431 5008-248