Auch in diesem Jahr durften sich die Besucher der SPS IPC Drives wieder auf bahnbrechende Neuigkeiten aus dem Haus Harmonic Drive freuen und in Halle 4, Stand 418 mit unseren Spezialisten diskutieren!
Mit unserem neuen Hohlwellenantrieb CanisDrive® setzen wir gezielt auf bewährte Technik und garnieren sie mit einer innovativen Weiterentwicklung, die als Ergebnis ein 30% höheres Drehmoment und eine 40% höhere Lebensdauer aufweist. Durch die gezielte Weiterentwicklung einzelner Komponenten ist ein neues Antriebssystem entstanden, welches sich nur schwer mit konventionellen und durchschnittlichen Lösungen vergleichen lässt. Natürlich ohne Gewichtzuwachs und ohne Veränderung des Formfaktors, mit sechs Baugrößen und einem Drehmomentbereich von 23 bis 840 Nm, brilliert der Antrieb mit entscheidenden technischen Eigenschaften, die Sie vor Ort kennen lernen sollten.
Mit unserem TorkDrive® -B haben wir nochmals in die technische Trickkiste gegriffen und auch hier die Kennwerte deutlich gesteigert. Besonders aber wurden die Laufruhe und das magnetische Feld der Direktantriebe optimiert. Mit einem Drehmomentspektrum von knapp 20 bis 220 Nm erreichen die hochpoligen Synchronmaschinen eine erstklassige Laufgüte, die sie zu technischen Juwelen werden lässt. Mit oder ohne Gehäuse lassen sie sich in vielzähligen Anwendungen einsetzen und verfügen in der Standardausführung über eine hocheffektive Wasserkühlung.
Ein weiteres Highlight auf dem Messestand der Harmonic Drive AG war der Roboter REEM von PAL Robotics, in dem Harmonic Drive® Getriebe verbaut sind.
Wolfgang Kräußlich, Chefredakteur von keNEXT TV, hat all diese Messehighlights in einer kleinen Videosequenz festgehalten: Sehen Sie sich hier das Video in Gänze an! Die Harmonic Drive AG wird in der Sequenz 17.39-18.34 vorgestellt.
Brandon Viehmann
Marketing und Kommunikation
Fon: +49 6431 5008-248