• News

Riduttori Harmonic Drive® con sensore di coppia

Harmonic Drive SE amplia il proprio portafoglio di soluzioni di azionamento ad alta precisione con un'innovazione all'avanguardia: il Riduttore Harmonic Drive® con sensore di coppia integrato.

Harmonic Drive SE amplia la sua gamma di soluzioni di azionamento ad alta precisione con un'innovazione all'avanguardia: il Riduttore Harmonic Drive® con sensore di coppia integrato. La nuova soluzione combina un movimento con gioco zero con un rilevamento preciso del carico, ideale per applicazioni sensibili e critiche per la sicurezza nella robotica, nella tecnologia medicale e nell'automazione.

Misurazione della coppia integrata in modo ottimale nel riduttore di precisione

Il Riduttore Harmonic Drive® viene utilizzato ovunque sia necessario eseguire movimenti precisi con gioco zero. In molte applicazioni, come i robot collaborativi (cobot) o i robot chirurgici, la coppia è un segnale di ingresso fondamentale per il controllo del movimento. Consente funzioni di sicurezza fondamentali come il rilevamento delle collisioni o supporta la programmazione manuale (direct teach-in). L'integrazione compatta di un sensore nel riduttore armonico fornisce un segnale aggiuntivo per il controllo sensibile e aumenta la sicurezza.

Integrazione perfetta, senza compromessi

Il sensore è integrato nel riduttore in modo tale da essere sollecitato esclusivamente dalla coppia, ma non dalle forze dei cuscinetti. In questo modo il segnale rimane inalterato e il sensore può essere realizzato in modo estremamente compatto, senza spazio di installazione aggiuntivo o perdite di rigidità torsionale.

 

Precisione eccezionale

I sensori di coppia di Harmonic Drive SE stabiliscono nuovi standard: con una precisione di misurazione dello 0,1% della coppia a fondo scala del sensore e una precisione di sistema dell'1% per la combinazione di riduttore e sensore, consentono il rilevamento e la regolazione precisi del carico assiale, ad esempio durante l'assemblaggio di componenti sensibili nei processi di montaggio.

Adattabile e robusto

La progettazione e la costruzione degli elementi chiave del set componibili per il riduttore, del cuscinetto di uscita e del sensore di coppia vengono eseguite internamente da Harmonic Drive SE e possono essere adattate alle esigenze individuali dei clienti. La tecnologia dei sensori si basa sulla collaudata tecnologia degli estensimetri e convince per l'elevata stabilità termica, la resistenza all'invecchiamento e la compatibilità elettromagnetica. Anche in condizioni difficili, la durata di vita rimane eccellente.

Interfacce elettriche flessibili

Il sensore è disponibile con diverse interfacce elettriche: da estensimetri passivi a segnali analogici (±10 V, 4-20 mA) fino a protocolli bus seriali (USB, RS-232), bus PCB (SPI, I²C) e sistemi bus di campo come CAN o EtherCAT.

Ampia gamma di applicazioni

Robotica, movimentazione e automazione:

funzioni di sicurezza e controllo sensibile nei cobot

Tecnologia medicale:

force feedback nei robot chirurgici

Ingegneria meccanica generale:

processi di assemblaggio a forza controllata con elevata precisione

Con l'integrazione del sensore di coppia nel collaudato riduttore armonico Harmonic Drive®, Harmonic Drive SE amplia la sua gamma di prodotti con una soluzione intelligente per applicazioni precise e rilevanti per la sicurezza, su misura per le esigenze dei settori chiave moderni.

 

 

 

Limburg, 24/06/2025